This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:有关 UCC28740的数据表和设计的一些问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184797/ucc28740-some-questions-about-the-datasheet-and-design-of-ucc28740

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28704

您好!

  我一直在学习 UCC28740、我对数据表有一些疑问。

  1、当 TDM/TSW 达到42.5%的限值时、控制环路为什么会进入 CC 调节模式? 42.5%来自什么?

  2、现在我想设计一个反激式拓扑、Vin=390V DC、Vout=48V 和 Iout=5A。 此外、此处采用了两个 MOSFET 来提高此拓扑的效率。 您能否为我提供一些有关变压器设计和此拓扑的指导?

  谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)

    UCC28740在控制器以恒定电流模式运行时、可在最大 Dmag 占空比为42.5%的条件下运行。

    2)

    根据这个最大 Dmag、最小输入电压和最大占空比来选择变压器匝数比。  数据 表中计算了变压器匝数比和变压器初级磁化电感。  

    此外、还有一个 WEBENCH 设计工具、可在以下 链接中找到该工具、帮助完成设计过程。  只需在 Webench 上搜索即可。

    https://www.ti.com/product/UCC28740?keyMatch=UCC28740&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    输入您的输入和输出功率要求。

    打开设计并单击原理图上的变压器。  它将根据您输入的输入和输出功率要求为变压器提供设计指南。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

      感谢您的回答! 还有一些问题。

       1.这个图42.5%是通过实验而不是通过计算得出的?

       在 设计反激式拓扑时、我们如何避免 TDM/TSW 达到42.5%的限制?

       在 Webench 中、我们只能输入交流电压值、但我想输入 Vin=390V DC。 此外、我希望在该拓扑中有两个 MOSFET、但该设计仅适用于一个 MOSFET。

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下我的回答。

       1.这个图42.5%是通过实验而不是通过计算得出的?

    a)  UCC28740被设计成在控制器运行在恒定电流模式时以42.5%的最大 Dmag 占空比运行。

    b.)为了确保控制器 正常运行、您需要在 Dmax 和 Dmag max 为42.5%的最小输入电压下选择变压器匝数比

       在 设计反激式拓扑时、我们如何避免 TDM/TSW 达到42.5%的限制?

    a.)避免在最大负载时出现恒定电流跳变点。

    b.)您可以针对110%的负载进行设计、如果您的负载从未达到、则不会输入恒定电流。

       在 Webench 中、我们只能输入交流电压值、但我想输入 Vin=390V DC。 此外、我希望在该拓扑中有两个 MOSFET、但设计是这样的  

    a.)只需输入390V/2^0.5即可获得最大交流电压。

    b.)对于最小电压,只需输入390V/(3*2^0.5)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需办理入住手续。  这是否解决了您的问题?  

    如果您的问题得到了回答/解决、请选择"已解决"。

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

      很抱歉、我无法确定如何避免最大负载下的恒定电流跳闸点以及 最大负载下的恒定电流跳闸点是多少。 此外、如何使用两个 MOSFET 反激式进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sklar、您好、

    UCC28704将始终处于恒定电流控制状态、负载高于 IOC 跳变点。  如果负载小于 IOC 跳变点、器件将以恒定电压模式运行。

    我先前向 您推荐的是、设计的转换器的电流比您所需的电流高110%。  如果您执行此操作且负载未达到110%、则控制器将不会在 CC 模式下运行。  但是、这不会禁用 CC 模式、也不能使用此器件禁用 CC 模式。

    此致、