主题中讨论的其他器件: UCC28704
您好!
我一直在学习 UCC28740、我对数据表有一些疑问。
1、当 TDM/TSW 达到42.5%的限值时、控制环路为什么会进入 CC 调节模式? 42.5%来自什么?
2、现在我想设计一个反激式拓扑、Vin=390V DC、Vout=48V 和 Iout=5A。 此外、此处采用了两个 MOSFET 来提高此拓扑的效率。 您能否为我提供一些有关变压器设计和此拓扑的指导?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我一直在学习 UCC28740、我对数据表有一些疑问。
1、当 TDM/TSW 达到42.5%的限值时、控制环路为什么会进入 CC 调节模式? 42.5%来自什么?
2、现在我想设计一个反激式拓扑、Vin=390V DC、Vout=48V 和 Iout=5A。 此外、此处采用了两个 MOSFET 来提高此拓扑的效率。 您能否为我提供一些有关变压器设计和此拓扑的指导?
谢谢!
您好!
1)
UCC28740在控制器以恒定电流模式运行时、可在最大 Dmag 占空比为42.5%的条件下运行。
2)
根据这个最大 Dmag、最小输入电压和最大占空比来选择变压器匝数比。 数据 表中计算了变压器匝数比和变压器初级磁化电感。
此外、还有一个 WEBENCH 设计工具、可在以下 链接中找到该工具、帮助完成设计过程。 只需在 Webench 上搜索即可。
https://www.ti.com/product/UCC28740?keyMatch=UCC28740&tisearch=search-everything&usecase=GPN
输入您的输入和输出功率要求。
打开设计并单击原理图上的变压器。 它将根据您输入的输入和输出功率要求为变压器提供设计指南。
此致、
您好!
请参阅以下我的回答。
1.这个图42.5%是通过实验而不是通过计算得出的?
a) UCC28740被设计成在控制器运行在恒定电流模式时以42.5%的最大 Dmag 占空比运行。
b.)为了确保控制器 正常运行、您需要在 Dmax 和 Dmag max 为42.5%的最小输入电压下选择变压器匝数比
在 设计反激式拓扑时、我们如何避免 TDM/TSW 达到42.5%的限制?
a.)避免在最大负载时出现恒定电流跳变点。
b.)您可以针对110%的负载进行设计、如果您的负载从未达到、则不会输入恒定电流。
在 Webench 中、我们只能输入交流电压值、但我想输入 Vin=390V DC。 此外、我希望在该拓扑中有两个 MOSFET、但设计是这样的
a.)只需输入390V/2^0.5即可获得最大交流电压。
b.)对于最小电压,只需输入390V/(3*2^0.5)
此致、
Sklar、您好、
UCC28704将始终处于恒定电流控制状态、负载高于 IOC 跳变点。 如果负载小于 IOC 跳变点、器件将以恒定电压模式运行。
我先前向 您推荐的是、设计的转换器的电流比您所需的电流高110%。 如果您执行此操作且负载未达到110%、则控制器将不会在 CC 模式下运行。 但是、这不会禁用 CC 模式、也不能使用此器件禁用 CC 模式。
此致、