This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:针对幻象电源上 VIN 条件的外部电源的不同设计方法

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170EVM-280
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180280/tps61170-different-design-method-for-external-supply-to-vin-condition-on-phantom-power

器件型号:TPS61170

基于 上述电路的幻象供电(12Vin→48Vout /60mA)应用设计时、输出稳定。

但是、当 VIN 引脚电源变为外部3.3V (将12V 线路切断至 VIN 引脚)时、输出不稳定(启动不是直接的、开关电压变为双脉冲)。

当 VIN 引脚电源更改为外部(单独输入)时、设计方法是否存在任何差异?

⇒补偿网络、峰值电流公式等

根据12V 输入电压(而非外部 VIN 输入电压)计算峰值电流和电感器选择的公式是否正确?

如果 VIN 电源变为单独、我想确认方程的任何差异点。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Satoshi、

    我将检查并在明天向您提供反馈。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、

    我期待您的更新。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Satoshi、

    我检查了器件是否应在单独的 Vinductor 和 Vin 条件下工作。 正确的做法是、在计算中、在这种连接方式中、Vin 应替换为 Vinductor (12V)。

    我仍然需要检查您观察到的输出为何不稳定。

    您能否提供不稳定的波形、包括 Vin、Vout 和电感器电流?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的确认、

    I 附加了下面的波形;

    ・μ V Iout:20mA 稳定

    ・μ A 输出电流:40mA 不稳定

    如果有任何需要注意的问题、请告诉我。

    【其他信息】

    ・当 VIN 输入改变外部12V 时、开关稳定且 FSW 保持1.2MHz (Iout:70mA_max)。

    ・抱歉,启动问题是另一个原因,没有问题。 (您回答了另一个主题)

    ・客户考虑了 Ccomp 和 Rcomp 值、这些电路板往往在 Rcomp 上保持稳定:10kΩ。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、
    感谢您的支持。

    我来自与 Satoshi 相同的项目。

    我们将在 Satoshi 的上一篇文章中研究40mA 时的开关波形。
    3.3V 输入和40mA 输出时的开关频率为588kHz、脉冲分为两个。 (底部波形)
    我们想知道该开关波形是否正常运行。
    我们正在等待您的回复、因为除非 PCB 正常工作、否则我们无法订购 PCB。

    在3.3V 输入和20mA 输出下、开关频率正常(1.18MHz)。 (上波形)
    在12V 输入和70mA 输出下、开关频率正常(约为1.2MHz)。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Satoshi、 Dice-K、

    感谢您提供信息。

    当电感器和 Vin 分离时、Iout=40mA 时的不稳定波形异常。

    因其紧迫性而得到充分注意。 我将在今天下午尽快提供反馈。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Satoshi、 Dice-K、

    很抱歉耽误你的回答。

    我在我们的团队中讨论了这种不稳定的波形、下面是两种尝试方法:

    1. 检查3.3V 输入电压是否稳定。 将 Vin 与 Vinductor 分开并将其连接到3.3V 电源时、Vin 引脚附近是否有电容器? 如果可能、请在 Vin 引脚附近捕获波形。   此外、请尝试将 Vin 增大一点、例如5V、然后检查 SW 是否仍然异常;
    2. 当前使用的电感器是否为22uH? 请试用电感较大的电感器、例如33uH。 这将用于再次确认 Vin 和 Vinductor 的分离是否会对运算放大器补偿产生任何影响。

    在进行上述实验时、最好提供电感器电流。

    如今、我们的许多团队成员都收到了 vid-19、因此我们无法在工作台上进行上述调试、至少在本周。 抱歉!

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dice-K、

    此主题是否需要进一步跟进? 如果没有、我将首先关闭它。

    此致  

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Lei、
    我们仍然需要对此主题采取后续行动。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    这里只是一些更新、尽管根本原因尚不清楚。

    1. 我已在 TPS61170EVM-280上使用单独的输入电压(3.3V)和电感器(12V)进行了验证。 输出电压为24V。
    2. 观察到的 SW 波形与您的波形类似、也就是说、在轻负载时、SW 正常、在负载增加后、SW 异常。 唯一的区别是 SW 异常时的 Iout 阈值约为150mA。
    3. 我尝试用68uH 的较大电感替换22uH 电感器、但没有效果。 SW 波形不变。

    我将在我们的团队中检查此问题、并在收到反馈后向您提供反馈。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我在 Vin 上做了一次检查。 在 输入电压(3.3V)、输出电感器(12V)和输出电压24V 的条件相同的情况下、略微增大输入电压可略微增大输出电流阈值、从而使 SW 显著稳定。  

    使用68uH 电感器时、Iout 阈值约为50mA。 可以在 Vin 引脚上观察到一些振铃。 在 Vin 引脚添加4.7uF 电容器后、Vin 更稳定、Iout 阈值可增加到大约210mA。

    在我们的团队中讨论过、我们认为根本原因是低输入电压具有较差的抗噪性能。 当 Iout 较大时、Vin 不够稳定、无法使内部控制电路正常工作。  

    因此、要解决客户应用中的问题、请增加 Vin 或在 Vin 引脚附近添加电容器。

    此致

    Lei