当基于 上述电路的幻象供电(12Vin→48Vout /60mA)应用设计时、输出稳定。
但是、当 VIN 引脚电源变为外部3.3V (将12V 线路切断至 VIN 引脚)时、输出不稳定(启动不是直接的、开关电压变为双脉冲)。

当 VIN 引脚电源更改为外部(单独输入)时、设计方法是否存在任何差异?
⇒补偿网络、峰值电流公式等
根据12V 输入电压(而非外部 VIN 输入电压)计算峰值电流和电感器选择的公式是否正确?
如果 VIN 电源变为单独、我想确认方程的任何差异点。
此致、
Satoshi