This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823:低压降运行(100%占空比)

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186643/tpsm82823-low-dropout-operation-100-duty-cycle

器件型号:TPSM82823

大家好、团队、

我的理解是否正确? 如果有任何错误、请指出。

在低压降运行中、采用等式(4)。 因此、如果 Vin=3.3V (RDP 的最大值为80mΩ μ A)且 Iout=3A、则 FET 和电感器的压降为0.24V。

压降电压为0.24V、因此我们可以在  输入电压=3.3V、输出电压=2.5V、Iout=3A 的条件下使用 TPSM82823。

*  ^温升:W x RθJA = I^2 x R x RθJA = 3 2 x 0.08 x 92.6 = 66.7C

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    您的分析是正确的。 您可以使用 TPSM82823在电流为3A 时将3.3V 转换为2.5V。 由于压降小于 VIN 和 VOUT 之间的差值、因此转换器将处于正常开关模式、而不是100%模式。

    此致、

    瓦伦