This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:高浪涌/启动峰值电流/奇怪的行为。

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186407/tps61202-high-inrush-startup-peak-current-strange-behavior

器件型号:TPS61202

其中一个问题是、直流转换器在加电时具有非常高的峰值输入电流(>1.5A 或更高)、以便正确启动。

另一个问题是、如果直流控制器无法正确启动、直流控制器在输入端消耗大约900mA 的电流(内部电压会崩溃至1V)、并且在输出端仅达到大约2.5V、控制器变热。

-为什么控制器具有大于1.5A 的高输入峰值电流,尽管输出端只需要大约60mA (负载)。 (软启动限制应为。 最大400mA)。

-为什么控制器表现出这样一种奇怪的行为,以至于它在无法正确启动时消耗高输入电流。

(我们使用常规 AA 镍氢电池供电)

该直流转换器的最佳配置是什么、以使用 AA 镍氢电池获得5V 电压、该电池至少可驱动约60mA 的负载。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    [引用 userid="549398" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186407/tps61202-high-inrush-startup-peak-current-strange-behavior "-为什么控制器具有大于1.5A 的高输入峰值电流、尽管输出端只需要大约60mA (负载)。 (软启动限制应为。 最大400mA)。[/报价]

    400mA 是平均电流限制、因此峰值电流可能会增加到1.5A。

    [引用 userid="549398" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186407/tps61202-high-inrush-startup-peak-current-strange-behavior "]控制器为什么会显示这样一种奇怪的行为,以至于它在无法正确启动时消耗高输入电流。[/quot]

    您能否提供启动波形、如 VIN、L、VOUT 节点电压? 这将对我们分析问题更有帮助。 谢谢。

    此致、

    Nathan