This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:开发板无法写入寄存器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LP5012EVM, MSP430F5529, LP5012, LP5024EVM, LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186206/lp5012evm-development-board-cannot-write-register

器件型号:LP5012EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYMSP430F5529LP5012LP5024EVMLP5024

客户首次使用评估版本时、设置根据用户手册进行。 官方网站的 GUI 软件可以连接到 USB2ANY 板、但无法将寄存器写入开发板、例如左下角的红色提示。
此故障的原因是什么?   e2e.ti.com/.../4667.video.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    很高兴听到您的声音、LP5012EVM 的 GUI 存在一些问题、您是否已检查 I2C 地址?

    如果可能、我可以提供基于 MSP430F5529的 LP5012示例代码。

    或者、我可以为您提供 LP5012的设置指导。

    最后、您能否使用 LP5024EVM 评估 IC? 由于 LP5024EVM 可以成功使用、并且与 LP5012具有相同的功能、因此只有输出通道的数量不同(24与12)

    请告诉我哪种方法对您有意义、我将为您提供支持。

    谢谢!

    Ives。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,地址为0x28、默认地址是手动地址(如果可能)、提供示例代码和 LP5012指令,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    由于 LP5012是一款非常简单的器件、由 I2C 接口控制、因此我想为您提供指导、或许是使用我们器件的最佳方式。

    因此、请按照以下指导快速设置器件:  

    1) 1)从 evice_CONFIG0寄存器启用芯片。

    2)在 DEVICE_CONFIG1寄存器中选择 max_Current_选项(25.5/35mA)

    3)配置 LED_CONFIG0、Bank_Brightness 和 Bank_A/B/C/color 寄存器(如果需要组控制)、如果不需要此功能、则默认值为0 (禁用组控制)。

    4)如果对所有 LED 使用单独的控制、则需要配置 与要控制的 LEDx_brightness 寄存器(默认 FFh)和 OUTx_color (默认00h)相关的 LEDx、您应该提到亮度控制是针对1 RGB (3个 LED 点)、颜色控制是针对每个 LED 点。

    配置完成后、器件应正常运行。

    此外,如果方便的话,可否让我知道更多有关你的申请的资料?  我可以为您提供更好的支持。

    谢谢!

    Ives。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,现在的问题是所有参数写入寄存器提示失败、GUI 写入开发板 LP5012寄存器失败,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    是的、我理解、但指导是让您使用自己的 MCU 来控制它、因为 GUI 存在一些问题、我们需要时间对其进行更新。

    因此、如果您没有自己的 MCU、我建议您在 LP5024EVM 上评估 LP50xx 系列、我很抱歉给您带来了麻烦。

    谢谢!

    Ives。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,请发送样片代码、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    请参阅使用 LP5024组控制的示例代码、如果您想使用 LP5012进行控制、则需要更改某些寄存器。

    https://tidrive.itg.ti.com/a/AbvziLW786wTu_O8/4218d20d-2ca5-4cd1-a9b5-3af0be575c5d?l

    该代码基于 MSP430F5529-LP、如果您没有 LaunchPad、则可以将其作为编写自己代码的参考。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您可以尝试遵循此主题并下载新版本的 LP50xxGUI。

    在下载新版本之前、应删除旧版本。

    (+)[常见问题解答] LP5036:您能否提供最新的 LP5009、LP5012、LP5018、LP5024、LP5030 GUI、 LP5036器件? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛