This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5019:COT 交叉频率

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186152/lm5019-cot-crossover-frequency

器件型号:LM5019

您好!

LM5019等 COT 器件的目标/预期交叉频率是多少?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     COT 器件的交叉频率很难通过计算得出, 我们通常从板载实际测试中获得结果。 例如环路测试和瞬态测试、以确认 稳定性。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    是否有一个最小/最大值可被视为"稳定"?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    直接方法是执行环路测试、 如此处所示 (如何测量电源的环路传递函数(修订版 A))

    稳定性条件:

    需要足够的相位裕度来防止振荡。 45度或更大的相补角是设计目标。 至少–10dB 的增益裕度被视为良好。

    Elena