This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:内部问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185579/tps55288-int-issue

器件型号:TPS55288

您好!

我们 出现了 TPS55288反常 OCP 问题、并且在 TPS55288初始化时 INT 触发器为低电平。

但此时它没有负载、您是否会查看下面的原理图、是否有任何错误可能导致此问题?

它从 TPS55288转储并发现已触发 OCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您联系 E2E。

    我对此有一些疑问:

    1、左半屏为什么输出为3.5V、但 VCC 为0V?

    2.导致 VCC 升高的操作是什么?

    3.您的输入电压范围、输出电压和最大输出电流是多少?

    4、负载电流是多少? 您还能探测 Iout 和 IL 波形吗?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    我在过去的 E2E 帖子中发现了类似的问题、它提到同一问题是由您自己决定的、似乎仅建议客户按照以下步骤进行设置。

    1.更改 以下寄存器中的默认设置。 将 SC,OCP、OVP 位设置为0。  

    2.然后通过将 OE 位置为高电平来启用 IC。

    3.将 SC,OCP、OVP 位设置为1。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957767/tps55288-tps55288-ocp-event-in-setting-power-output?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps55288%25252520ocp#

    这似乎是已知问题、对吧?

    我将在实际情况下检查电感器电流、稍后将更新 IL 波形。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    请参阅下面的波形、您可以看到没有输出电流、但 INT 置为低电平且 OCP 位已置位。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请按照以下步骤操作。

    1.更改 以下寄存器中的默认设置。 将 SC,OCP、OVP 位设置为0。  

    2.然后通过将 OE 位置为高电平来启用 IC。

    3.将 SC,OCP、OVP 位设置为1。  

    TPS55288数据表还提到: