This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735:禁用模式功耗

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014, LM2735, TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185974/lm2735-disabled-mode-power-consumption

器件型号:LM2735
主题中讨论的其他器件:LMR62014TPS61040

您好!

我使用 LM2735XMF 在 电池供电设计中从3.6V 升压到5V 和200mA、在低功耗模式下必须实现大约10uA 的电流。

我所面临的问题是、我看到我已意识到额外的90uA 电流消耗是通过 Rfbt (R2)和 Rfbb (R1)电阻器从转换器的 FB 电路产生的。

通过修改电路、是否有一种简单的方法来避免此电流消耗电池电量? 我测试了增益电阻器值、但转换器无法正常工作、因此我假设它必须保持与电源设计器建议的值类似(数据表建议 R2 = 10k)。

如果无法提供符合我们要求的简单封装(SOT23)器件、有人会怎么建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    可以计算出流经 R1和 R2的电流为5V/(30k+ 10k)= 125uA、仅需满足您的测试结果。

    因此、如果您想减小电流、可以放大 R1和 R2。

    反馈输入偏置电流最大为1uA、因此您只需确保流经 R1的电流远高于它、因此您可以选择 R1k 和 R2 120k 和40k。(您可以尝试更大的值)

    此外,还需要根据 R1更改 CF,在这里,我们将零点保持在相同的频率,30k*1.8n=120k*CF,所以选择 Cf=0.47nF。

    请检查这些参数是否符合您的要求。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我现在将尝试它、但这种功耗仍然过高。 稍后将尝试实现开关来打开/关闭整个电路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    您可以将引脚 SHDN 拉低以关闭芯片。 关断时、输出电压将与输入电压相同。

    关断电流将为80nA。  

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这样做的原因是输出中有这个3.6V 电压会导致电池通过 L1->D1->Rfbt->Rfbb 消耗大约90uA 的电流。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当 R1和 R2增大到120k 和40k 时、电流将减小。

    对于 采用相似 封装(SOT23)的器  件、您可以选择三种类型的器件作为参考。

    LMR62014、芯片获得2mA (开关)静态电流和2A 电流限制。

    这最接近 LM2735 (静态电流为7mA、电流限制为2.25A)

    TPS61040、该芯片的 静态电流为28uA (开关)、电流限制为400mA。

     对于3.3V/200mA 至5V/200mA、它可能仅符合规格、但没有更多裕度。

    TPS613222A、该芯片的 静态电流为6uA (开关)、电流限制为 1.8A。

     缺点是它不是与 lm2735进行引脚对引脚连接、而是电路更小、外部组件更少

    此致

    Fergus