This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:关于总功耗

Guru**** 2502265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184664/ucc28c40-about-total-power-dissipation

器件型号:UCC28C40

大家好、

数据表中介绍了总功耗、但此处的单位为°C/W
这表示什么?

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个好问题、让我与团队进行仔细检查、并告诉您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean / Ryu、

    °C/W 是热 阻抗、用于确定作为功耗函数的最大温升。 当您乘以 °C/W*W 时,您得到温度上升,当您将由于功率耗散而产生的温度上升加到环境温度时,您可以确定外壳或裸片的最高温度。 为了确定 GP PWM 的最大功率耗散,我们考虑 VDD*IDD。 对于 IDD、我们需要考虑静态工作电流(IDD_Q)和平均栅极驱动电流 IDD_DRV。

    在 UCC28C40数据表中、IDD_Q=3mA。

    IDD_DRV 、这是驱动负载所需的驱动器电流。 假设 MOSFET 是负载、IDD_DRV=Qg*F、其中 Qg 是给定 VDD 下的总栅极电荷、F 是 MOSFET 开关频率。 假设根据给定的 MOSFET 数据表、在 VDD=12V 时 Qg=200nC、开关 频率为100kHz

    IDD_DRV=200nC*100kHz=20mA

    总功耗现称为:

    P=VDD (IDD_Q+IDD_DRV)=12V (3mA+20mA)=276mW

     采用 SOIC 封装的 UCC28C40的结至外壳热阻抗为71.7°C/W

    T_RISE=71.7°C/W*276mW=19.8°C

    总结温 Tj 估计为 T_RIST+Ta。 室温下、假设 Ta~25°C:

    TJ=19.8°C+25°C=44.8C

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢您的澄清。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。
    我了解如何获得结温、但"总功率耗散"最终意味着什么?
    不是我不知道°C/W 意味着什么、但我不理解为什么单位是°C/W、即使它被称为"总功率耗散"。
    "总功率耗散"表示什么?

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    "总功率耗散"的单位"°C/W"在这里具有误导性。  "°C/W" 用于热阻、例如从结点到环境的热阻。 "总功率耗散"是指输入功率和输出功率之间的差值、单位为"W"。 由于不清楚、团队正在讨论从 D/S 中删除此项目  

    感谢您的反馈、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复。
    我知道。

    此致。
    Ryu