This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [电池充电器 IC]零部件建议请求

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185358/battery-charger-ic-parts-recommendation-request

主题中讨论的其他器件:BQ25616

大家好、TI 支持团队

请推荐符合以下条件的产品。

-细胞化学:锂离子/锂聚合物

-输入电压:5V

- ICHG:最大值 3A

-应用:电子烟

-连接笔记本电脑/电脑时,需要将充电电流限制在500mA

-控制接口:独立

MAX77757/Maxim 是一家竞争对手。

谢谢。

此致、

mj