Other Parts Discussed in Thread: BQ25616
大家好、TI 支持团队
请推荐符合以下条件的产品。
-细胞化学:锂离子/锂聚合物
-输入电压:5V
- ICHG:最大值 3A
-应用:电子烟
-连接笔记本电脑/电脑时,需要将充电电流限制在500mA
-控制接口:独立
MAX77757/Maxim 是一家竞争对手。
谢谢。
此致、
mj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请使用 BQ25616: https://www.ti.com/product/BQ25616
尊敬的 MJ:
BQ25616是 一款独立充电器、请参阅数据表 9.3.5、 充电电流必须通过 ICHG 引脚上的下拉电阻器编程设定为300mA 至3000mA 范围内的值。 充电电流设置为:IICHG = KICHG/RICHG
一种可能的方法:MCU 加 多路复用器以选择两种不同的 Ichg 设置。 MCU 可以检测适配器或 PC、然后进行不同的选择。