This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:不能在负载开关上获得低电平导通/EN 引脚上的零电压

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178937/tps22965-q1-can-not-get-zero-voltage-on-load-switch-at-on-en-pin-is-low

器件型号:TPS22965-Q1

您好!

输入为 Vin 提供5V 电压、所需的输出电压应为5V。 因此、当我向 ON 引脚提供逻辑0时、输出电压不能按照数据表的要求低至 GND、但输出电压会产生1.4V 的电压。

另请验证原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供这种情况的示波器截图? 最好具有 VIN、ON 和 VOUT 探测功能。  

    此致、  

    Elizabeth