This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478QMMX/NOPB 电源故障帮助

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692981/lm3478qmmx-nopb-power-supply-failure-help

LM3478QMMX/NOPB

我看到我的电路出现了很多故障、似乎看不到我的错误!  如果专家可以查看是否有问题、我们将不胜感激!  有关该电路的一些详细信息:

VIN 为24V 或12V、但大部分为24V。  输出为12V。 负载为 SBC、最大值为~14W  因此、启动时仅消耗一安培左右的电流。 通常约为400mA。  Q6似乎在我的原理图中一直熔断、这是来自开关 DR 引脚的 FET。  我出了什么问题?  请帮助。  谢谢!  电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路连接断开。 您可以重新连接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wes、

    MOSFET 在什么条件下损坏? 从原理图上讲、我看不到任何问题。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还不能固定它... 我只会收到实验中电路板故障的报告、我将检查电源是否经常耗尽。  我想知道我的 FET 选择是不是很好、还是有什么问题、因为这是故障点。  它是否会因为某种原因而部分保持打开并燃烧起来?  我正在为该12v 电压轨上的 SBC 供电、但这完全在限制范围内。  即使是浪涌也应包括在内...