This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:TPS5401_review

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687318/tps5401-tps5401_review

器件型号:TPS5401

您好!

请查看随附的 TPS5401直流/直流转换器设计、并分享您对此的宝贵意见以改进设计、

器件的 I/p 为4.5-32V、o/p 为3.3V/0.5A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的原理图看起来不错。
    只需几个注释:
    1.将输入上的1uF 电容器替换为4.7uF
    2.在输入端添加小型旁路电容器。 建议 VIN 和 GND 引脚之间的100nF 电容。 将此电容器尽可能靠近 IC 引脚放置
    3.在输出上添加旁路电容器。 建议47nF 或100nF

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brani、
    感谢您的快速响应、
    请仅查找随附的 TI 参考文档、了解与相同的规格。 3.3V/0.5A 输出。 我采用了相同的设计。
    请检查并确认。

    此致
    Manjunath G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brani、
    请更新设计审查、等待您对 TPS5401直流/直流转换器的宝贵响应。

    此致、
    Manjunath
    硬件设计工程师
    Crevavi Technologies
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brani、
    请更新设计审查。


    此致、
    Manjunath
    硬件设计工程师
    Crevavi Technologies
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjunath、您好!
    未随附您的文档。
    请重新连接。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查找随附的 TI 参考设计。

    Regardse2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4730282_5F00_21_5F00_257048457.pdf

    Manjunath

    设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此设计看起来不错。
    请参阅上面有关需要在输入和输出上放置小型旁路电容器的注释。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brani 的全力支持。