This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2/禁用零电压充电

Guru**** 2572275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694057/bq40z50-r2-bq40z50-r2-disable-zero-volt-charging

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

我知道 bq40z50-R2可以支持零电压充电、但现在客户希望禁用零电压充电。 这意味着它们不希望为电池电压低于1.1V 的电池充电。 因此、如果您有任何禁用 零电压充电功能的选项、请告诉我。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    如果客户 希望在1.1V 时开始预充电、则将预充电启动电压设置为 1100mV。

     如果客户希望完全禁用预充电功能、则设置预充电启动电压充电电压低= 0mV 会禁用预充电功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢您的支持。 我将要求客户尝试您的建议。 如果我需要您的支持、请让我再次询问。

    此致、
    Satoshi