This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:输入电压是否需要高于 LED VF?

Guru**** 2596595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694003/lm36011-will-the-input-voltage-need-to-be-higher-than-the-led-vf

器件型号:LM36011

尊敬的先生:

输入电压是否需要高于 LED VF?

例如、X

VIN=4.5V LED VF=4.5V

问题1:上述示例 LM36011是否能正常驱动 LED?

问题2:如果问题1的答案为"否"、Vin 需要比 Vf 大多少?

谢谢你。

此致、

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    请查看第5页 LM36011数据表中的 VHR 规格。  

    1.5A 时的余量需要为550mV、376mA 时的余量需要为350mV。 换言之、Vin 需要比 VHR 高一些才能正常驱动 LED。

    希望这能解答您的问题。 如果有更多问题、请告诉我。

    最棒的

    哈里尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Harini:
    感谢你的大力帮助。

    此致、
    Ronald