This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61282A:绝对最大电流规格

Guru**** 2575265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692998/tps61282a-abs-max-current-spec

器件型号:TPS61282A
主题中讨论的其他器件:TPS61230A

您好!

我想在输入电压为3.3伏、输出电压为3.8伏、负载为2A 且具有2.6A 突发的应用中使用该器件。 该器件是否可以在此处工作?

我担心、因为 ABS 最大值表显示平均开关电流不能超过1.8A。

只要不超过结温、我们可以在2A (2.6A 峰值)时将其用于3.3V 至3.8V 的电压吗?  

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是2A 脉冲电流还是平均电流? 负载是 GSM/GPRS 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    2A 是平均电流、2.6A 是脉冲电流。

    应用是蜂窝式调制解调器卡。

    客户的尺寸非常受限、因此需要小型封装和高开关频率。

    我们可以使用该器件吗? 如果不是、您建议使用哪种器件?

    此致、
    Ryan Bishop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.8A 中的限制是由该器件的使用寿命考虑因素引起的。 如果电流为1.8A 且 Tj 为105oC、则该器件的寿命为100k 小时。 如果电流为5.5A、Tj 为105oC、则寿命为100k 的15%、即15K 小时。 因此、您可能需要检查该应用是否可接受15K 小时的使用寿命。

    您可以查看 TPS61230A、该器件的效率更高、封装也很小。