This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:在输出到输入之间是否需要外部二极管?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693961/lm2937-is-an-external-diode-needed-from-output-to-input

器件型号:LM2937
主题中讨论的其他器件: LM317

 大家好、

 我的一位客户询问 LM2937的输出到输入是否需要外部二极管。

 他们发现、LM317数据表第10页的输出端与输入端连接了一个外部二极管。

 您能否告诉我 LM2937情况下是否需要外部二极管?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya Nakai、

    建议为 LM317使用外部二极管、以保护 LDO 免受流经 NPN 导通晶体管的反向电流的影响。

    LM2937具有 PNP 导通元件、因此具有额外的反向电流固有保护。 因此、LM2937不需要二极管。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    非常感谢您的回复。 我明白了。

    此致、
    Kazuya Nakai。