This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS73601DRBEVM-518:电源管理关于 TPS73601

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693644/tina-spice-tps73601drbevm-518-power-management-about-tps73601

器件型号:TPS73601DRBEVM-518
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM2775

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我使用 TPS73601设计了电源管理电路、输出电压可调节、电路将输入电压3.8V 转换为输出电压5V、但输出电压仍为3.8V。电路如下所示。

希望您能给我一些建议!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请允许我检查我对您的应用的理解、您是否尝试从3.8V 输入获得5V 输出? 请注意、LDO 不会升压。 当输入小于 Vout (nom)+ Vdo 时、LDO 在压降区域工作。 在压降区域、LDO 输出将跟随输入减去一个小的电阻压降。

    您能否确认您的预期输出电压? 电阻分压器的电压为1.59V

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您刚才所说的就是我想表达的内容,我已经了解了您所说的内容,现在我可以使用 LM2775来获得5V 输出。

    祝你一切顺利!