This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:负载瞬态

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693983/lp38798-load-transients

器件型号:LP38798

你(们)好

 我找到了800mA 输出时的负载瞬态数据。 条件是什么? (VIN 和 Vout 和 Cout、其他)

https://e2e.ti.com/support/power_management/linear_regulators/f/321/t/618342?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Transient

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koji、

    VIN = 5.5V、Vout = 5.0V、Cout = 10uF、Iout = 10mA 至800mA、单位为~ 1A/us  

    此致、

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haidar、

    谢谢你。

    此致、
    本志本