This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:对于17S 应用、建议使用什么#39;s 电池配置?

Guru**** 2575435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693624/bq76930-what-s-cells-configuration-recommend-for-17s-application

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: TIDA-01093

您好!

两个 BQ76930器件有17节串联电池。  对于17S 应用、建议使用哪种电池配置?  

L=低侧、H=高侧

配置  1. 10s (L)+7S (H)。

配置  2.9s (L)+8S (H)。

配置  3.8s (L)+9S (H)。

配置  4.7s (L)+10S (H)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Che、
    bq76930的两个重要运行条件是1)在短路/重负载条件下将 VC5X 保持在 VSHUT 之上、以及2)为 FET 驱动器保持足够的 REGSRC 电压。
    我建议配置2、因为如果您使用 TIDA-01093等电路、使器件之间的电压分配大致相等、则应为每个器件提供良好的工作电压、 由于下部器件顶部组中的电池较少、因此在短路期间应降低 VC5X 上的负载。 您的特定电路可能会有特殊注意事项、根据需要使用仿真协助分析、并确保测试您的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、
    感谢您的回复。