This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:J3在 BQ34110 EVM 中的作用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691186/bq34110evm-796-role-of-j3-in-bq34110-evm

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQ77905BQ7718

我正在尝试了解基于 BQ34110 EVM 的 BQ34110设计的每个细节。 我仍然不明白 J3的用途。 在《BQ34110 EVM 用户指南》(SLUUBI1)的第3.2.1节中、J3用于选择运行模式、但未作进一步说明。 那么、我想知道 它的作用是什么模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、越南、

    J3适用于希望将 VEN/GPIO 引脚用作 GPIO 的客户、因此他们可以将其与控制包含 Q2和 Q3的电路断开。 理想情况下、Q3在其栅极至 GND 上有一个下拉电阻器。 如果移除 J3、则可以将 Q3的栅极连接到 GND 以禁用 FET (也会禁用 Q2)。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    感谢您的快速响应。 但是、我的问题是、当我通过 J3 (连接)实现 VEN/GPIO 控制 Q3时会发生什么情况。 当 VEN/GPIO 为低电平时会发生什么情况、当 VEN/GPIO 为高电平时会发生什么情况?

    当它为高电平时、它会关闭整个系统、反之亦然当它为低电平时、那么系统打开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、越南、

    当您将 VEN 引脚用于电压使能功能(而不是 GPIO 功能)时、当监测计测量 BAT 上的电压时、VEN 将被驱动为高电平、而在其他时间、VEN 将被驱动为低电平。

    VEN 控制一个电阻分压器来分压栈顶电压并将其应用于 BAT 引脚。  这可能是一个简单的电阻分压器(没有任何 FET)、但随后会连续消耗电流。  因此、为了减少从堆栈汲取的功率、包含了 Q2和 Q3的电路-这会导致分压器仅在测量 BAT 时受电、而在测量时被断电。

    监测计本身从 Regin 获取其电源电压、该电压通过由 D1、R1、Q1组成的电路连续供电。

    当 VEN 被驱动为低电平时、分压器关闭。  Q3被驱动为关断、这意味着 Q2的栅极将被拉高、导致 Q2被关断、因此没有电流流过任一分支。

    当 VEN 驱动为高电平时、分压器打开。  Q3被驱动为导通、因此它会导致 Q2的栅极被拉至足够低的水平、从而开启 Q2。  当 Q2导通时、电流流经 R9、R12、R13和 R8、将栈顶电压分压至<1V 的电平、这在 BAT 引脚上测量。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的解释。 只是为了确认我的理解、如果我将 J3保持断开状态、 那么 Q1具有开路栅极、它将持续消耗电流?

    如果是这种情况、我能否简单地移除 Q2和 Q3、只在 BQ34110中的 BAT+和输入 BAT 之间留下一个电阻器? 我使用的是多节>5配置。 对于24V 电池电压、R2电阻为450K。 唯一的缺点是电流持续流动。如果功耗不是一个关键因素。 我将在这里附上新的简化设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、越南、

    R2处于错误位置-您需要将其移至 R16的左侧、因此它介于 BAT+ 24V 电压和 R16之间。 这将正确实现分压器、因此 BAT 引脚上出现的电压将小于1V。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的建议。 我现在将 R2移到左侧。 我们刚刚开始设计我们自己的 BQ34110、并可能在需要时使用 Q2和 Q3返回到原始设计。

    由于您对此主题非常了解、我只想提出一个简单快捷的问题、而不是发布新帖子。 在 PACK-连接器上、我看到 NT1、标记为 NT1 Net-Tie。 我在 BQ34110 EVM 中的任何位置都看不到它。 我想知道网带是什么用途? BOM 中甚至没有列出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、越南、

    网捆扎带只是一个原理图元件、它以受控方式在两个节点之间实现短路。 您可以在 Altium 网站 www.altium.com/.../((Creating Connectivity)_AD 上看到相关说明

    在本例中、网捆扎带将电路原理图中的 PACK-与 GND 短路。

    谢谢、

    Terry