This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:“PIN8 (APD)至引脚5 (RTN)短路”EOS 损坏

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705702/tps2378-pin8-apd-to-pin-5-rtn-short-eos-damage

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件: TPS23756

根据故障分析(QEM-CCR-1802-00936),报告的“PIN8 (APD)到引脚5 (RTN)短路”为
EOS 损坏指示、

我有一些问题要问。
1.进入 OPA (红框 )的安全电流有多少?


我们正在使用 TPS23756的另一个项目是可以的。 引脚 APD 中的 TPS23756和 TPS2378之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我将很快与您联系。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您如何在设计中使用 APD 引脚? 您能否发送原理图图片?

    2.根据安全电流、您是否询问 APD 引脚的泄漏电流大小?

    TPS23756和 TPS2378的泄漏电流可在其数据表的电气特性表中找到:
    www.ti.com/.../tps23756.pdf
    www.ti.com/.../tps2378.pdf

    谢谢、
    Tom