This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:此稳压器的 PFET (外部开关)用途。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706228/lm25085-purpose-of-pfet-external-switch-for-this-regulator

器件型号:LM25085

大家好、

 在稳压器的输出侧使用的 PFET (外部开关)存在问题。

就像在我们的 PCB 中一样,出现了一个错误,例如 PFET 的漏极和源极端子由于错误的封装而被错误地连接。 我是否可以通过短接漏极和源极或任何其他分立器件(电阻器)来解决此问题、或者是否可以使用没有 FET 的稳压器。

PFET 的封装为 TO252、我使用的器件为 FDD5614P、其中引脚1是栅极、引脚2是漏极、引脚3是源极我是否会获得相同的具有引脚1栅极、引脚2源极和引脚3漏极的封装晶体管、请给出建议?

此 PFET 的确切用途是什么,我是否可以使 PGATE 引脚悬空,请建议使用?

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、您需要此外部 PFET 才能使稳压器正常工作。
    至于 PFET 选择、您可以尝试 digikey.com 通过所需的连接搜索合适的 FET。
    到目前为止、我看到的大多数 TO-252封装的引脚2都是漏极

    谢谢
    -Arief