This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2603455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705888/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

您好!

当从 BQ76940 AFE 读取 SYS_STAT 寄存器时、我将持续使 SCD 位为高电平。 即使没有负载连接到分流寄存器也是如此。 任何人都能帮我解决问题!

谢谢

Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在放置0.1uF 盘式陶瓷电容器后尝试过。
    现在、我能够在 AFE 的放电引脚处获得11伏的放电电压。 但在4ms 后电压变为零。 由于没有负载连接到 SRP-SRN 引脚或分流电阻器、但放电引脚电压变为零。

    请帮我提供建议。

    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请查看以下纹波扫描和滤波器后的输出扫描。
    仍然在将滤波器相对靠近 IC 放置后、一旦控制寄存器中的放电位启用、输出在4ms 后变为低电平。

    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    SRN 和 SRP 是输入、应通过滤波器和感应电阻器连接到 GND (VSS)。 当电流流过检测电阻器时、引脚会获得一个信号、该信号与阈值进行比较、并在启用时由 CC 进行转换。 确保引脚正确连接。 如果输入悬空、则器件行为不确定。
    连接引脚并查看问题是否消失。 否则、您可能会尝试更改保护2寄存器的阈值或延迟、以查看是否存在某些影响、但您可能会注意到4ms 不是延迟设置。
    您还可以使用示波器检查引脚、以查看它们是否发生变化、并检查电源是否稳定。
    如果由于连接不当而损坏部件、则需要更换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了使电流流过分流电阻器、我必须打开放电 MOSFET。 为此、我需要将放电引脚设为高电平。 我能够在 dis 引脚为高电平时生成电压、但它在4ms 后变为低电平。 让我在使用电池-ve 和+ve 连接一些负载后进行检查。

    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试将-ve 连接到电池-ve、将+ve 连接到电池+ve。 使用降压转换器将48V 转换器转换为12V、并将 BD 灯泡作为负载。 我仍然面临同样的问题。
    我在 SRP 和 SRN 上尝试了不同的电容器值。 有一次我能够获得输出、但它是不可重复的。
    您能给我一些关于这方面的意见吗?

    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    高频 mV 信号看起来不是很好。 感应输入端的电容器不应像电阻器连接那样重要。 SRN 和 SRP 应与 GND 类似。
    DSG 变为低电平后、读取状态寄存器以查看记录了什么故障。
    您可以通过向 SRP 或 SRN 施加几 mV 电压来模拟电流。 您可以保持连接滤波器电阻器。 如果您对 SRN 施加正 mV 并超过您设置的阈值、您应该会看到 OCD 和 SCD 位。 SRP 必须保持在 GND。
    您可能会让一位同事查看电路、有时当地的顾问非常乐于助人