This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:350mA 的下限电流

Guru**** 2599055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706299/lm3414hv-lower-current-limit-of-350-ma

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件:LM3414

您好!

为什么电流限制下限为350 mat?

我用240mA 电流对其进行了 µH µF、其工作性能出色(FS= 1MHz、L=150 μ H、Cout= 9、4 μ F)。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    该范围的精度与模拟调光类似、您可以将其运行在更低的范围内、如数据表第12页所示:

    "7.3.5模拟调光控制
    IADJ 引脚可用作模拟调光信号输入。 平均输出电流
    取决于从 IADJ 引脚汲取的电流、因此 LED 电流可以通过增大或减小
    将外部偏置电流施加到 IADJ 引脚。 简化模拟调光的简化电路图如所示
    如图17所示。 用于模拟调光的最小 LED 电流为100mA、转换器必须保持输入
    连续导通模式(CCM)。 开关频率和电感值必须相应地调整。"

    因此它可以工作、但精度可能不是很好。

    此致、