This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3s 充电器解决方案

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ24725A, BQ24773, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705379/3s-charger-solution

主题中讨论的其他器件:BQ24172BQ24725ABQ24773BQ24725

你(们)好

我的客户要求一个寻呼机解决方案、条件如下

1.3s 锂电池

2.软件控制(i2c 最好,如果没有,smbus 也可以)。 需要选择4.2V/节或4.35V/节充电电压。 (如果硬件控制解决方案能够满足这一点、则是最佳解决方案)

低成本

请帮助推荐合适的解决方案。

谢谢

张若纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas、

    具有集成 FET 或1-4节 SMBus 充电器控制器的 BQ24172独立充电器 BQ24725A 可能是不错的选择。 您可以使用以下搜索工具执行参数搜索以查找合适的充电器: www.ti.com/.../products.html。

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas、

    请检查 BQ24725A。 它可以满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang 和 Eric:

    BQ24725是 SMBus、BQ24773是 I2C。 BQ24773是否正常?

    张若纳斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas、

    BQ24773正常。