This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:发生负载瞬态(突发模式至正常模式)时输出电压下降

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705786/ucc28950-output-voltage-was-dropped-when-load-transient-burst-mode-to-normal-mode-was-occured

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP

输入电压为200V~400V、直流/直流连接器的输出电压为28V、当转换器在空载。时、我们突然 加载满负载、输出电压下降到额定输出电压的一半

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这里有许多可能的问题-

    在突然施加负载时 PSFB 电桥上的输入电压是否会下降。 如果输入电压下降、则可能意味着控制器无法提供正确的输出电压、即使它以 Dmax 运行动力总成也是如此。 测试这种情况的一种方法是在电流互感器的左侧添加一个大输入电容器-如下所示。

    什么是控制器的环路带宽、以及对较小瞬态的响应与您设计的带宽一致。 如果您愿意、请在此处发布50%负载至75%负载瞬态响应图。

    是将 UCC28950用作次级侧控制器还是初级侧控制器。

    请查看 COMP 和 CS 引脚、了解它们在瞬态发生时的反应

    瞬态的施加速度有多快?

    请查看参考设计 PMP 5726 http://www.ti.com/tool/PMP5726

    该器件旨在实现从空载到满载的快速瞬态响应。 UCC28950的 DCM 特性未被使用、因此 SR 在所有负载下都处于激活状态

    此致

    Colin