This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:bq78350 +bq76930

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706169/bq78350-bq78350-bq76930

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76930、、

我们将 bq76930 + bq78350用于我们的7S 项目、 当发生短路时 、FET 无法导通、如何从保护中恢复并使 FET 导通。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    正常恢复是经过时间的。 确保已移除短路。 如果短路仍然存在、则故障恢复后将再次发生。 请参阅 bq78350-R1技术参考手册(我们建议使用 bq78350-R1或-R2固件) ASCD 部分。 有关删除恢复的信息,另请参见第3.1.3节。
    检查您的设置。 此外、您还可以搜索其他类似问题、较旧的帖子可能具有良好的信息。