This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:外部电池平衡应用电路-平衡电流问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706145/bq29209-external-cell-balancing-application-circuit---balancing-current-issue

器件型号:BQ29209
主题中讨论的其他器件: BQ76200

您好!

 

我在数据表中无法实现 BQ29209的外部电池平衡电路。

 

 

我们将对电路中的无源组件使用以下值:

 

Rin = 1k

Cin = 0.1uF

RCB_ext = 2个5.1 Ω 串联电阻器(共10.2 Ω)

CCD = 0.1uF

RVD = 100欧姆

CVD = 0.1uF

Rclamp = 2.21k

 

Q1 = DMG1012UW-7

Q2 = DMG1013UW-7

 

根据数据表公式、我们预计 Ibal = Vcell /RCB_ext 如果我们对下部电池(电池1)进行放电以匹配顶部电池、我们会看到 FET (Q2)上出现压降、该压降似乎来自较小的 Vgs、 进而导致电池平衡电流小于我们的设计值。 VC1_CB 提供的栅极驱动电压为~0.2V、该电压应在正确的范围内以导通 FET、 但 FET 源极电压似乎不够高、无法将 FET 驱动到其电阻较低的位置、因此与 RCB_外部 电阻相比、该电压可以忽略不计

 

我们看到的电压如下:

 

VCell2 = 3.85V

VCell1 = 3.97V

V-RCB_ext (RCB_ext 上的电压)= 2.6V

Q2-VGS (RCLAMP 两端的电压)= 1.18V

Q2-VDS = 1.367V

 

我们尝试减小 RCB_ext 电阻值、但结果是 FET 的栅极和源极电压增加、同时保持相同的电流消耗。 我们还尝试增大 RCLAMP 电阻器值4.7K、但这仅将 VC1_CB 栅极驱动电压减小到接近0V、但未增大电池平衡电流。

 

我们应该使用不同的电阻器值吗?

我们选择的 FET 是否存在问题、如果有、我们应该优化的参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    在 bq76200数据表中、图11导通时、晶体管以源极跟随器模式运行。 数据表的作者未在公式中包含栅极-源极压降、或者计划使用未包含的不同拓扑的图。
    如果您按照所示操作电路、您将获得所测量的效果、调整 RCB_ext 将通过改变源电流和栅极分压器值来调整一些电流。 调整 RCLAMP 将使用内部平衡电阻(未显示、但约为300欧姆)调整分压器、以略微改变栅极电压、从而略微改变平衡电流。 FET 两端的压降和功率耗散将非常显著。
    如果您将 RCB_ext 移至晶体管的漏极、它们需要是单独的电阻器、但当源极连接到电池的公共点时、V1_CB 引脚应该能够完全增强晶体管。 RCLAMP 仍会从栅极连接到源极。 如果需要、2个不同的 RCB_ext 可以是不同的值、以便根据 FET 的差异进行调整。
    我尚未测试这些配置中的任何一种。