This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210EVM-012的最小低电平状态输入脉宽

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210EVM-012, LM5113, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705884/lmg1210-minimum-low-state-input-pulse-width-of-lmg1210evm-012

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LM5113

大家好、团队、

您能否向我们教授 LMG1210EVM-012的最小低状态输入脉冲宽度?

例如、EPC990C (EPC2001C+LM5113)最小值为200ns。 我的客户希望评估<40ns。 客户计划使用 EPC2001C+LM5113。
epc-co.com/.../EPC9002C.aspx

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yone - San、

    很高兴听到您的声音!

    数据表的第7页显示了这一点:

    请注意:LM5113为 NRND。 您不应将其推广给客户。 如果您需要更多信息、请给我发送一封电子邮件。

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮让我知道!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    我也很高兴!

    我的客户已经在生产中使用 LM5113、他们考虑在下一代中使用 LMG1210。

    此致、
    Satoshi Yone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yone - San、

    LM5113适用于现有项目。

    如果您需要其他信息、请告知我们!