This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HA08-Q1:TPS1HA08-Q1最大电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HA08-Q1, TPS1HB08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704762/tps1ha08-q1-tps1ha08-q1-maximum-voltage

器件型号:TPS1HA08-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1HB08-Q1

大家好、团队、

在 TPS1HA08-Q1中、写入最大工作电压为36V、而建议的最大值为18V。

将其作为最大电压的一半会限制应用。

什么将标称工作电压限制在18V 最大值?

该器件是否支持30V 连续电源?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们很快就会发布答案

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS1HA08-Q1适用于汽车12V 系统、电压范围为8V 至18V。 TPS1HB08-Q1的额定最大工作电压为28V。 标称工作电压是否为30V? 还是瞬态?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harmouch,您好!

    30V 是系统的最大工作电压。 这意味着您仍然可以得到30V 的正常工作电压。

    通常、系统由24V 电源供电、但不能真正将30V 视为瞬态。

    因此、如果客户选择 TPS1HA08-Q1、则需要了解该器件是否可用作建议的工作电压、最大电压为30V。 其他选项不是60V 电子保险丝。

    谢谢

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunset、

    没错。 这些低导通电阻高侧开关上的最大工作电压为28V。 我希望这能回答你的问题。

    此致