This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:空载期间的 PWM 反弹

Guru**** 2597235 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705524/ucc28070-pwm-bounce-during-no-load

器件型号:UCC28070

 您好!

我们正在调用 UCC28070。 我们的应用是85VAC 输入、300VDC 输出。 它会像突发模式一样被 PWM 退回。 附加的波形通道1是输出电压、通道4是 PWM。  如果需要检查、您能不能提供建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    为了更好地理解、我想查看突发周期期间的 COMP 引脚以及您的布局原理图。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测试了 VAO、它降至0.75V 以下、导致 PWM 关断。  似乎与输出负载相关、如果增加负载、PWM 将正常工作。 如何在空载和轻载期间改善这种情况?

    另一个问题是、规格显示 VINAC 和 VSENSE 分压器衰减应相同、请澄清如果不相同、问题是什么。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang Qiu、

    如果负载极低、任何 PFC 控制器都将进入突发运行模式。 因此、您在这里看到的是正常的。
    您将看到在较高负载下的重复开关操作。

     建议使 VSENSE 和 VINAC 上的电阻分压比相等。
    这是为了提高  RSYNTH 电阻计算值的精度、并且还会影响表1中详述的量化乘法器电压电平的精度。 如果 VINAC 和 VSENSE 的分压比略有不同、但总谐波失真将更严重、则系统将正常工作。

    此致

    John