This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022-Q1:为什么我可以#39;t 将开关频率设置为500K

Guru**** 2598935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704573/webench-tools-lm5022-q1-why-i-can-t-set-the-switching-frequency-to-500k

器件型号:LM5022-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

各位专家、您好!

我使用 WEBENCH 设计升压电路、输入为12V +-5%、输出为54V/2.4A。

该工具将为我提供频率为248kHz 的结果、同时我尝试使用更高的频率500kHz、但在单击重新创建设计后、我发现开关频率是相同的。 我似乎无法更改它、因为有大约200k - 300k 的建议、您能告诉我原因吗?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我运行了一个简单的测试、在建议的范围内将频率设置为250kHz、而我得到的最终开关频率为225kHz、您能告诉我原因吗?

    谢谢
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试过您的设计。 您需要编辑我更改 Rt 电阻器的原理图。 如果我将 Rt 更改为31.4k、则 Webench 设计会更新为~498kHz (抱歉、我不记得确切的数字、但它接近此数字)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我应该刷新设计、我一直在重新创建设计、这就是我遇到这个问题的原因。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、您能告诉我如何更改电容器的数量吗、例如、我想将输出电容器的数量从3更改为4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

      我们目前无法更改电容器的数量。 您可以改为尝试此操作。 您可以转到"Cout 的"Select Alternate Parts"、您可以看到一个铅笔图标、您可以单击该图标来更改 Cout 的最大值。 您可以增大此值并单击"Search"(搜索)。 现在、您将能够看到更多的 Cout 电容器。 您可以选择符合您要求的电容器。

    此致、

    Gerold