This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:它能否支持高浪涌电流应用?

Guru**** 2664915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, CSD18509Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704466/lm5175-can-it-support-high-inrush-current-applications

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: CSD18509Q5B

您好!

我们目前使用 LM5175降压/升压转换 器作为10V-17V 至12V 输出电压范围内的直流/直流转换器、最大电流为10A。

在我们的应用中、转换器仅在降压模式下工作-从13V-17V 到12V 的输出电压(最初设计为也是引导模式、但不再是...)

我们的一些用户正在将直流/交流转换器连接到 LM5715的输出、但其无法正常工作。

在测试了几个不同的直流/交流转换器后、我们看到、当将直流/交流转换器连接到12V PS 时、它具有大约100A 的浪涌电流、持续大约150uSec。

目前、我们在"CS"和"CSG"引脚之间连接了4m Ω 的感应电阻器、并连接了一个200nF 的 SS 电容器。

我们尝试将感应电阻器替换为3m Ω、一些直流/交流转换器开始工作。 因此、我们尝试放置2m Ω 感应电阻器、而更多的直流/交流电阻器开始工作。 最后、我们放置了1m Ω 电阻器、几乎所有直流/交流转换器都开始工作(输入电压为14.5V)。

BTW:

我们具有10A 的 SW 电流限制保护。

2.我们正在使用启用断续模式的 DCM。

RT/SYNC 电阻为130k Ω-大约为200kHz

4. HDRV1和 LDRV1 MOSFET P/N 为 CSD18509Q5B、电感值为2.6uH。

5.我们没有使用平均输入/输出电流限制(它短接至 GND)。

我有以下问题:

1.可以使用1m Ω 的感应电阻器吗? 它会影响稳定性吗?

2、如果我们将平均输入/输出电流限制连接到输入端、是否会影响此问题? (转换器是否会切断浪涌电流?)

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持该器件的工程师已外出。 他将在本周晚些时候回复你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravid、

    您能不能描述不工作意味着什么? 器件未在重负载时调节输出电压? 设备损坏? 交流/直流转换器的最大负载电流是多少?

    将负载(直流到交流转换器)连接到 LM5175的输出时、输出电压是否已经上升? 如果出现这种情况、将会在上出现电流尖峰、从而为直流/交流转换器的电容器充电。

    如果可能、请发布原理图和相关 波形。

    谢谢、

    Garrett