This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用12V-48V (8A)可调节输出 SMPS

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705481/recommendation-for-12v-48v-8a-adjustable-output-smps

主题中讨论的其他器件:LM5176

客户有异常请求:

对于各种电机制动器、它们需要在12V-48V 范围内具有可调电压的8A 输出、但这些精确电压并未在石头上设置。 最好是1V 阶跃。

输入为24V +/- 20%、因此范围约为19V-29V。

类似这样的东西: http://www.ti.com/lit/an/slva251/slva251.pdf -当然、输出电压/电流要高得多。

我只想这么做、但我担心补偿网络不会改变、以及 EMC 测试的难度。 我认为固定频率更可取。

TI 是否为此应用推荐了解决方案或仅提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好雅各

    感谢您考虑使用 TI 器件。

    在输入/输出条件下、您需要降压/升压控制器、例如 LM5176。 有关此器件的更多详细信息、请参阅其产品页面。 如果还有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    您认为 LM5176特别适合的原因是什么?

    当然、Vout 数字在许多计算中都有、因此我担心针对所有可能的 Vout 值选择合适的组件、以及单个补偿网络的稳定性等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好雅各

    考虑到输出功率和热性能,降压/升压控制器是唯一的解决方案。

    关于补偿组件、通常我们可以根据最坏情况(即升压模式(VIN 低于 VOUT)来设计补偿网络。 另一种解决方案是使用开关根据输入/输出条件更改补偿网络。

    此器件具有 webench 模型和 EVM、有助于设计电路并评估 IC 的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、WEBENCH 无法针对8A OUT 对该设计进行仿真、因为它无法找到合适的 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    请从LM5176的快速入门计算器开始。 这将允许根据需要调整电感器和补偿。 可以从此处选择 MOSFET。 为了帮助提高效率、应考虑在升压低侧并联使用2个 MOSFET。 请注意、WEBENCH 不包含此功能。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett