This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2英尺(FB)电压低

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705983/2-feet-fb-voltage-is-low

2引脚(FB)电压为0.98V、因此升压电压为23V、正常芯片引脚的电压约为1.25V、升压电压为28V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请问您使用的是哪种升压转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我忘记填充模型。 我使用了 LM5022MME。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jeff
    您可以分享原理图吗?
    当 FB 为0.98V 时、COMP 引脚电压将为高电平以增加占空比。 那么、您能否测量 COMP、SW、VIN 和 VOUT 的电压波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    发生这种情况时、VIN 引脚上的电压是多少?
    如果您更换电路板上的 IC、问题是否得到解决?
    电路板之间的 IC 是否存在问题?

    谢谢、

    Garrett