This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:PGND 和 AGND 布局

Guru**** 2596905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706217/lm5026-layout-for-pgnd-and-agnd

器件型号:LM5026

您好!

我想知道应该注意 LM5026的 PGND 和 AGND 布局。 PGND 和 AGND 应该分离还是只连接在一起?

此致、

莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenna Yan、
    最好在 PCB 上保留单独的 AGND 和 PGND 布线、以便 UVLO、RES、TIME、SS、COMP 等敏感信号 CS 不受功率级 GND 轨道中的高电流所导致的压降的影响。
    AGND 和 PGND 走线必须在 PCB 上的一个单点连接在一起、通常连接在输入电容器的负极端子或靠近控制器的位置。 这可确保它们具有相同的电势、但流入两个 GND 网的电流保持分离。
    在 PCB 上的某个点上将这两个引脚连接在一起非常重要、理想情况下非常靠近控制器、因为流过器件的电流很可能会导致问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    完全正确地回答了连纳·恩的说法

    此致、
    A.S.Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Joe。

    此致、

    莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    抱歉。 准确纠正 Joe 的说法

    此致、
    A.S.Bhushan