This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LP5024:在 RGB 驱动器的 Linux 体验下是否有任何寄存器映射参考? 或任何 TLC5xx 系列?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5018, LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706049/linux-lp5024-do-any-register-map-reference-under-linux-experience-of-the-rgb-driver-or-any-tlc5xx-series

器件型号:LP5024
主题中讨论的其他器件:LP5018

工具/软件:Linux

你(们)好,先生。

在 Linux 体验下、LP5018/24 RGB 驱动器是否有任何寄存器映射参考? 或对任何 TLC5xx 系列的引用?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Philip、

    抱歉、我们没有用于此操作的 Linux 代码。

    但如果您需要、我们可以在 CCS 中共享一些 C 代码。

    请告诉我这是否有帮助。
    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、您好。

    请帮我找亲戚,谢谢

      是否可以为启动项目提供 Linux 参考建议、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑到32通道 RGB 和空间受限、首先考虑 LP5018/24、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Philip、

    请参阅 LP5024代码:

    e2e.ti.com/.../LP5024_5F00_Ring_5F00_Demo_5F00_16LEDs.zip

    它是用于驱动2个 LP5024的代码、包括16个 RGB LED 的一些图形。

    由于它是 I2C 接口、所有这些都与使用 I2C 写入/读取数据有关、因此在 Linux 中应易于参考。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth