This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:查找热插拔

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015S, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185786/tps2660-find-hot-swap

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:LMR36015STPS2663

你(们)好  

客户有一个问题、他们正在测试热插拔、

电压将超过60V 并烧坏 LMR36015S,请建议使用合适的热插拔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的联系。 在热插拔期间、电压会跳转到什么值?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在实验过程中、确认峰值电压将超过66V 并导致烧毁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我本周要离开了。 我将在星期一之前回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    它们可以在  LMR36015S 的输入端使用 TVS 二极管、将电压钳制在 LMR36015S 的绝对最大值以下、并防止损坏。 但电子保险丝将有助于限制热插拔期间的浪涌电流。 可使用 TPS2663电子保险丝。 它具有最大输入电压绝对值、直至67V。 但在热插拔期间、如果电子保险丝输入电压超过其绝对最大值、则可能会损坏、因此我们需要在电子保险丝的输入端使用 TVS 二极管来钳制在安全水平以下。

    此致

    Kunal Goel