This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26600原理图审阅

Guru**** 2529980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185197/tps2660-tps26600-schematic-review

器件型号:TPS2660

大家好、

我的客户将 TPS26600用于24V/10W 电源、原理图如下。

请帮助 确认原理图是否符合客户的规格、并建议 哪个引脚可以为 OTP 功能添加 NTC。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢您的联系。 您能否分享同样显示组件值的原理图? 这将有助于更好地回顾。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我将要求客户提供组件值。
    但是、如果我使用 PTC 或 NTC 达到阈值电压、我是否可以确认用于 OTP 功能的 SHDN CAN? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    无需 PTC。 该器件具有称为热关断的内置过热保护。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    请检查组件的值。  

    SMD 电阻器

    0603 0Ω F

    Ea

    2.

    R104、R103

    SMD 电阻器

    0603 100K F

    Ea

    1

    R105

    SMD 电阻器

    0603 15.8K F

    Ea

    1

    R106

    常闭

    常闭

    Ea

    1

    R107

    SMD 电容器

    474K/50V X7R 1206

    Ea

    1

    C102

    SMD 电容器

    106K/50V X5R 1206

    Ea

    2.

    C103、C104

    SMD 电容器。

    104K/50V X7R 0603

    Ea

    1

    C105

    客户需要在环境中<75%的锁存模式下使用 OTP 功能。 因此、我们需要使用外部电路来确保功能。  

    因此、请帮助检查使用的 SHDN 是否可以满足此功能、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    原理图看起来不错。 但 UVLO 引脚也应通过电阻器连接到 VIN 引脚。  

    2.如果他们需要锁存模式,他们可以使用以下配置:  

    3. 是 SHDN 可用于关闭器件。  

    此致

    Kunal Goel