This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:IMVP9.1解决方案咨询

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186968/tps53688-imvp9-1-solution-consult

器件型号:TPS53688

大家好、

我们是否有 CPU VR 解决方案来支持以下客户需求? 非常感谢。

 Intel i3-13100F CPU、 功耗为 60W,TDC=74A,Iccmax=110A、支持 IMVP9.1

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、Sorry、TI 没有任何可用的 IMVP9.x 控制器。