主题中讨论的其他器件: TPS25750
各位专家:
你好。
因此、我需要一些时间来了解数据表中的所有内容、所以快速的问题是:此芯片的运行方式是否遵循以下方式:
1.是否能够使用普通无源(无芯片) USB-C 转 USB-A (标准4引脚 A 型公口)电缆?
2.当连接到计算机(USB 连接器上有自己的5V VBUS 的主机)时、其行为与正常器件(从器件、UFP)一样、不会将自己的5V 电压输入 VBUS?
3.当连接到没有自己电源的主机时(需要由 VBUS 供电;是的、非标准)会作为一个器件运行、但会向 VBUS 输出5V 电压(为主机供电)。 如果没有,最好的方法是什么?
此致、
乔塞尔