This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:USB-C 器件、可在作为器件时输出功率

Guru**** 2584825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187291/tps65982-usb-c-device-that-can-output-power-while-being-a-device

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS25750

各位专家:

你好。

因此、我需要一些时间来了解数据表中的所有内容、所以快速的问题是:此芯片的运行方式是否遵循以下方式:
1.是否能够使用普通无源(无芯片) USB-C 转 USB-A (标准4引脚 A 型公口)电缆?
2.当连接到计算机(USB 连接器上有自己的5V VBUS 的主机)时、其行为与正常器件(从器件、UFP)一样、不会将自己的5V 电压输入 VBUS?
3.当连接到没有自己电源的主机时(需要由 VBUS 供电;是的、非标准)会作为一个器件运行、但会向 VBUS 输出5V 电压(为主机供电)。 如果没有,最好的方法是什么?


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    我们的 PD 控制器应能够支持上述所有工作模式、但需要正确配置该器件。

    1. USB-C 向后兼容并将与 USB-A 端口通信(假设两者都兼容)

    2.是的

    3.设备可能必须作为电源和 DFP (主机)启动协议,但在协商电源协议后,它可以执行数据角色交换,以允许主机作为 DFP。

    我们有几种不同的器件可满足您的需求、不建议使用 TPS65982、因为它是我们的旧器件之一。

    器件选择取决于功率和数据能力。

    如果客户不打算在 VBUS 上提供超过5V 的电源、他们可以查看2581X 系列器件。  

    如果他们需要的电压超过5V、则可以使用 TPS25750。

    您还应检查它们是否需要支持 USB 2.0、3.0、DP、TBT、并具有任何其他数据要求。

    谢谢、此致、

    Chris