This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找降压模块

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62993-Q1, TPS62903-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186843/looking-for-buck-module

主题中讨论的其他器件:TPS62993-Q1TPS62903-Q1

大家好、

我正在寻找具有以下规格的内部开关的降压模块或降压转换器。

输入电压=15VDC

输出电压=5VDC

输出功率2W 或5W

SMD 器件

符合汽车 AEC-Q 标准  

如果可能、请提供组件的 SPICE 模型。

请尽快帮助我找到有用的器件。

谢谢、

Suma D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、  

    这是我们最新的汽车器件。 它的速率高达165个结。 它符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准、提供功能安全、2级 HBM ESD 分类和 C4B 级 CDM ESD 分类。

    https://www.ti.com/product/TPS62903-Q1

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    感谢您的支持。 我能否获得该器件的 SPICE 模型、这对我很有帮助。

    谢谢、

    Suma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    现在、请参阅 https://www.ti.com/product/TPS62993-Q1#design-tools-simulation 、因为我们正在发布 TPS62903-Q1模型。 TPS62993-Q1上的最大 VIN 额定值 较低、但不应影响仿真模型、因此您可以使用它来仿真 TPS62903-Q1

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod

    感谢您的仿真、您能不能建议使用未加密的 SPICE 器件、这样会有所帮助。

    谢谢、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    通常、如果您的公司签订了 NDA、我们会共享未加密模型。 我可以通过电子邮件与您联系、以进一步讨论此问题。

    谢谢、

    模块