This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:VCLAMP 说明

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186807/lmg1210-clarification-on-vclamp

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LMG1205

您好!

我希望能够澄清 LMG1210高侧栅极输出(HO)在自举电源电压(VHB-VHS)低于 UVLO 阈值(数据表中的 VHBF)时的行为。 例如、假设我在 12V 至24V 同步升压转换器中使用 LMG1210、并且在正常运行期间、我通过将 LI 和 HI 引脚拉至低电平来禁用 LMG1210。 VHS 将保持在12V、这意味着自举电容器将逐渐放电、直到其电压降至 低于 VHBF。 在这种情况下、我是否应该假设 HO 输出仍然会使高侧 FET 的 Vgs 保持足够低、从而不允许反向导通?

在数据表中、我看到这种 VCLAMP 的参考、这听起来很相关。 但不清楚 它的实际描述是什么、以及它是否与我的用例相关(我的 Vdd 电压仍为5V)。 是否有一个原理图显示了此规格的条件以及 HO "上拉电流"所采用的路径?

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您对该部件的关注。 LMG1210具有 EN 引脚和 PWM 引脚。 您是否在讨论 LMG1205?

    是的、LMG1210会将电压保持在足够低的水平、从而不会开启高侧 FET。

    对于电压钳位、LMG1210使用晶体管切断 VIN 和 BST 之间的路径。 钳位与 UVLO 功能实际上没有任何有意义的关系。

    HO 上拉电流是什么意思? 我不太理解您在这里提出的问题。 当 HS 变为低电平时、这允许电流从 LDO 流向自举二极管、然后为自举电容器充电。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的快速回复!

    我在独立输入模式下使用 LMG1210、因此我将引脚称为 LI 和 HI、而不是 PWM 和 EN。 不过、同样的问题也适用于 PWM 模式运行。

    我想我 的问题是当 VBST (等于 VHB-VHS) 接近零伏时、LMG1210如何确保 FET Vgs (等于 VHO-VHS)保持低电平。  通过 "Vgs 保持低电平"、我的意思是小于0.7V。

    我知道 Vin 和 HB 之间的路径中的开关、可防止当 HS 摆动为负时 Cbst 过充。 但是、正如数据表所解释的、这并不是真正的钳位电路。 这就是为什么我对数据表中引用的"未供电栅极钳位电压"感到困惑。 我认为它不是指自举开关(因为它与栅极无关)、但我无法具体说明什么。

    至于 HO 上拉电流、该语言直接来自 LMG1210数据表、如下所示:

    我的第一个假设是 VCLAMP、它是指当 VDD 和 VHB 都悬空时、HO 引脚灌入1mA 电流("上拉电流")导致的最大 VHO-VHS、如下所示:

    如果这是准确的、那么我会担心、因为数据表规格 VCLAMP 会高达0.8V、这足以开启某些 GaN 晶体管。

    我的理解是否正确? 感觉不是这样、因为在上面的电路中、"上拉电流"没有返回路径。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢、我现在明白了。 感谢您耐心等待。

    我无法详细介绍未供电的栅极钳位如何工作、但返回路径将是 HS 引脚。 HS 引脚充当高侧的接地端。

    未供电栅极电压钳位是指当尝试将 HO 推高时、驱动器保持 HO 低电平的能力。 我认为这不会成为您的升压转换器电路中的问题。 如果电压耦合/泄漏到 HO 走线上的可能性很高、并且 FET 的阈值很低、我建议使用下拉电阻来处理泄漏。

    至于您原来的问题、

    [引用 userid="433443" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186807/lmg1210-clarification-on-vclamp ]在这种情况下、我是否应该假设 HO 输出仍会使高侧 FET 的 Vgs 保持在足够低的水平、使其不允许反向导通?

    如果没有电流流入 HO、则驱动器将使 HO 保持足够低的值、使 FET 不会导通、除非电流泄漏到 HO 引脚。

    此致、
    Edthan Galloway