请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 您好!
下面是 gg 和 log、 请 提供帮助、 例如 TrueRemQ 的110mAh 变化、谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
下面是 gg 和 log、 请 提供帮助、 例如 TrueRemQ 的110mAh 变化、谢谢。