This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们正在寻找 PMIC

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182035/we-are-looking-for-pmic

主题中讨论的其他器件:TPS65218

您好!

我们正在寻找具有以下规格的 PMIC。 请告诉我们柜台人员或合适的产品。

能够通过 I2C 控制电压

-5V 电压:5 μ V

通道数:7通道或更多(__LW_AT__有2个或更多 LDO 通道)

输出电压范围:2通道 LDOoutput:1.5V 至4.5V 其他:0.8V 至3.3V

电压分辨率:0.01V 或更低

输出电流:1A μ A 或更高

输出精度:0.1V 或更低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 我有几个问题可以进一步澄清您提到的规格。  

    • 通常、请帮助提供有关每个输出的电源要求的更多详细信息。 如果您可以提供每个通道的电压和电流要求、则推荐 PMIC 将是最简单的方法。
    • PMIC 将用于什么终端应用?
    • 您是否需要所有7个通道都具有1A 或更大的电流容量? 我们的大多数 PMIC 选项都具有最大电流在400至600mA 范围内的 LDO。
    • 您正在寻找电压范围为1.5V 至4.5V 的2个输出、以及至少5个具有0.8V 至3.3V 的其他输出。 是这样吗?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我昨天通过电子邮件发送了。 您看到了电子邮件吗?  

    或者、如果我再次在此表中填写答案?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会填写我的评论和电子邮件。 这些句子与我昨天发送的电子邮件相同。

    • 通常、请帮助提供有关每个输出的电源要求的更多详细信息。 如果您可以提供每个通道的电压和电流要求、则推荐 PMIC 将是最简单的方法。

    ->我们希望通过 I2C 通信更改每个通道的电压。

      -至少需要2个 LDO 通道。  

      -至少需要7个通道,包括 LDO 通道。

      -最佳选择是2个 LDO 和5个直流/直流转换器。

      在上述条件下、5 DCDC 的电源要求低于。

        输出范围:0.8V 至3.3V 可由 I2C 更改。

        2. I2C 的可更改阶跃:小于0.01V,例如,我想设置0.92V。

        3. 电流容量:1A 就足够了。 必须提供500mA 或更高电流。

        输出精度:0.1V 或更低、例如、当我们设置0.92V 时、输出应介于0.82V 至1.02V 之间

      - 2LDO 的电源要求如下。

        输出范围:1.5V 至4.5V、可通过 I2C 进行更改。

        2.可通过 I2C 更改步进:0.01V 以及 DCDC。

        电流容量:希望为1A。 但是、如果没有此类器件、则可以达到大约500mA。

        输出精度:0.1V 以及 DCDC。

    • PMIC 将用于什么终端应用?

    ->终端应用程序将是摄像机。

    • 您是否需要所有7个通道都具有1A 或更大的电流容量? 我们的大多数 PMIC 选项都具有最大电流在400至600mA 范围内的 LDO。

    ->正如我在上面提到的、1A 是希望的。 但是、如果没有这样的器件。 电流大约为500mA。 请提出建议。

    • 您正在寻找电压范围为1.5V 至4.5V 的2个输出、以及至少5个具有0.8V 至3.3V 的其他输出。 是这样吗?  

    ->是的、LDO 的电压范围应在1.5V 至4.5V 之间。 其他器例的电压范围为1.8V 至3.3V。

      如果电压范围可以覆盖上述范围、则越大越好。 例如、如果所有通道都具有0.8V 至4.5V 电压、则没关系。 0.7V 至4.7V 当然可以。

    如果没有具有这些规格的器件、例如、我想使用两个器件进行组合。

    您能告诉我们最好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请查看 PMIC TPS65218 、并了解它是否符合您的需求。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者;请查看摄像头 PMIC TPS650330;2个器件可覆盖所有电源轨、但 LDO 无法支持高达4.5V 和400mA 的电流。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享 TPS65218。

    尽管我检查了规格、但这还不足以满足我们的要求。

     

    从 DCDC1到 DCDC4就足够了。

    但 DCDC5和 DCDC6的电流能力都太低。

    我希望 DCDC5和6的规格与 DCDC3和4的规格相同。

     

    此外、该 PMIC 只有一个 LDO。

    我需要2通道 LDO。

     

    您是否拥有此类器件?

    如果没有合适的器件、我可以组合2个器件以满足我们的规格。

    您能否为我提供合适的器件或组合使用的2个器件?

     

    TSP65218           

    DCDC1 0.851.675V     1.8A      ->正常

    DCDC2 0.851.675V     1.8A      ->正常

    DCDC3 0.9ー3.4V           1.8A      ->正常

    DCDC4 1.1753.4V       1.6A      ->正常

    DCDC5 1V                       25mA    -> NG。  它希望 DCDC3或4。   

    DCDC6 1.8V                    25mA    -> NG。  它希望 DCDC3或4。

    LDO1   0.9-3.4V             400mA  ->正常

    LDO2是必需的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与和快乐假期。 请注意、我们在12月22日至1月6日期间提供有限的产品支持。  请预计在2023年1月4日之前答复会有延误。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Ishtiaque Panhwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您提供假日信息。 我将等待您的提示。

    此外、我注意到我填充了错误。

    我希望 LDO 输出高达4.5V。  TPS652187的 LDO 输出高达3.4V。 它有点低。

    您能否为我提供合适的器件或组合使用的2个器件?

    TSP65218           

    DCDC1 0.851.675V     1.8A      ->正常

    DCDC2 0.851.675V     1.8A      ->正常

    DCDC3 0.9ー3.4V           1.8A      ->正常

    DCDC4 1.1753.4V       1.6A      ->正常

    DCDC5 1V                       25mA    -> NG。  它希望 DCDC3或4。   

    DCDC6 1.8V                    25mA    -> NG。  它希望 DCDC3或4。

    LDO1   0.9-3.4V             400mA  -> LDO  电压的 NG 期望值为4.5V

    LDO2是必需的。

     

    祝你度过美好的假期!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     遗憾的是、我找不到符合您目前规格的1个或2个 PMIC 器件。 在假日季结束后、我将与其他团队进行核实、然后回到正常工作状态。 每当我找到符合您规格的器件时、我都会向您提供更新。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查其他团队。 请告诉我合适的器件。 但愿如此。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已经与多个团队进行了核对、但遗憾的是、我们没有一个好的选择来满足您的要求。 我们的任何 PMIC 选项都没有能够在5V 输入下输出高达4.5V 的 LDO。 我的最佳建议是针对大多数输出使用上述 PMIC 器件以及几个分立式组件、以满足您对 LDO 和其他降压转换器的要求。  

    此致、

    Garrett